This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1:

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440470/tas6424e-q1-tas6424e-q1

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

Dears、

我的客户想将  TAS6424E-Q1用于新项目。 他们有3个问题。

1. 6424和6424E 的区别是什么?

这里的75W 是否意味着所有4个通道都可以达到75W@25V?

3.另外,这是否可以直接连接到车身电源?

非常感谢

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arabella,

    1. 添加特性以提高 EMI 性能。  扩频和改进的栅极驱动。
    2. 是的   
    3. 是的。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg Scott:

    感谢您的答复。  

    请推荐适用于商用车的 AB 类放大器芯片:
    工作电压范围:20-26V
    带数字接口
    4*25W @4欧姆

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arabella,

    我们在此处提供了选择指南: 扬声器放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    我们的产品系列中没有高功率 AB 类放大器。  

    此致、
    Gregg Scott