This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 软件模式

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440839/tas5828m-tas5828m-software-mode

器件型号:TAS5828M

工具与软件:

大家好、团队成员:

在"软件模式"中、
上电30秒后、SDA 信号将达到低电压电平。
导致无法正常运行、
请帮助确认电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以帮助澄清下面的问题吗?
    1、在回放或不回放的30s 上电后 SDA 是否拉低?
    2. 当 SDA 拉至低电平时、请帮助将 SCL SDA 和 PVDD 引脚范围设置为低电平。