This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:[AM62x]如何配置基准电压或 LD0寄存器&& TAS2505-Q1中的39;s 值

Guru**** 2573355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440670/tas2505-q1-am62x-how-to-config-reference-voltage-or-ld0-register-s-value-in-tas2505-q1

器件型号:TAS2505-Q1

工具与软件:

您好、TI:  

从该 TT https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436383/tas2505-q1-am62x-external-amp-tas2505-output-signal-issue/5510319#5510319延伸

我们正在为音频转换做准备。

现在、 我们要检查基准电压 LDO (?)。

我们发现内部默认设置为1.8V。

如何确认它是1.8V? 以及如何将其更改为1.5V 或1.7V?

因此、寄存器0x02用于 LDO

我们尝试更改寄存器0x02、但失败了。 请参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    如果 AVDD 由外部电源供电、则通过 LDO_SEL 禁用 LDO;如果需要将 LDO 用于内部1.8/1.7V…… 电源供电、然后 可启用 LDO、将 LDO_SEL 引脚驱动至 SPKVDD (扬声器电源)、请查看应用手册的以下内容。

    如果使用 LDO、AVDD/DVDD 由内部电源供电、连接如下所示:

    谢谢、此致

    Kevin