This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:I2C 地址选择不起作用

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441735/tas2780evm-i2c-address-selection-not-working

器件型号:TAS2780EVM

工具与软件:

您好!

我使用 Windows 计算机并使用 PPC3尝试使用 TAS2780EVM。 我决定监听 i2c 通信以了解其运行方式。 我发现的奇怪一点是、它使用独立于 ADDR SEL 跳线 J20的地址0x3E 来工作。 这来自器件控制、寄存器映射和直接 I2C、键入以下命令:

"W 7D 00 01 #Page 0x01"

这有道理吗?

它与数据表相矛盾。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo:

    地址选择仅在器件上电时轮询。 在不进行下电上电的情况下对 EVM 地址进行的任何更改都不会产生影响。 您能否确认是否正在更改地址后对电路板进行下电上电?

    此致、
    Arthur