This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:如何使用 MSP430/CC2652R 开发板对其进行编程

Guru**** 2531280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, TPA2026D2, CC2652R, TPA2016D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1437715/tpa2026d2-how-to-program-it-with-msp430-cc2652r-development-board

器件型号:TPA2026D2
Thread 中讨论的其他器件:CC2652R

工具与软件:

您好!  

我刚从使用 MSP430微控制器进行编程开始。 我已经完成了将传感器与 MSP430开发套件连接的基本编程。 现在我正在从事一个与蓝牙音频相关的项目、我作为后置 放大器、必须使用 TPA2016D2或 TPA2026D2 D 类放大器来实现蓝牙功能。我有一个 CC2652R 开发板(LAUNCHXL-CC26X2R1 )、我想用这个板对 TPA2026D2模块进行编程。 有人能帮我解决这个问题吗? 我可以使用 I2C 接口对其进行编程吗?  

感谢您的支持。

此致、

Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akhilesh:

    是的、您可以使用 I2C 配置和控制 TPA20X6D2。 我已经通过我们的软件团队在这里提供帮助。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sydney 将其升级至软件团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您是否有 PPC3工具、它可以为裸机生成示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:  

    否、我没有 PPC3、不熟悉此工具。 我刚才浏览了相关文档、还申请了该工具的访问权限。 除了这种方法外、我还  携带了 LAUNCHXL-CC26X2R1和 TPA 模块。 那么、使用 CC Studio 定义所有寄存器、我可以通过 I2C 协议来写入它们吗? 此外、我还想了解对于这种方法、我应该考虑其他具体的因素。  

    感谢您的支持。  

    此致、

    Akhilesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这边没什么了、大家知道、这款 tpa2026是一款非常简单的芯片、仅有7个寄存器、我敢肯定您在 MSP430平台上花费的时间远超在 tpa2026上花费的时间。 如果您有 MSP430方面的问题、请咨询 TI MSP430团队。