This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112EVM-K:MEMS MIC (SPH8878LR5H-1)的 VDD 低于预期的3.3V

Guru**** 2612065 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436293/tac5112evm-k-vdd-of-mems-mic-sph8878lr5h-1-is-lower-than-expected-3-3v

器件型号:TAC5112EVM-K
Thread 中讨论的其他器件:TAC5112

工具与软件:

您好!

我的客户已经在 TAC5112EVM 上评估了 TAC5112。   MEMS MIC (SPH8878LR5H-1)的 Vdd (观察到2.04V)似乎低于预期的3.3V、因此无法正常工作。  这是 EVM 上的常见问题还是我客户电路板上的唯一一个问题?  我在 R45之前听说过电压是3.3V、因此它在 R45之后下降到2.04V 左右。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    麦克风附近的 EVM 上的 R45是10k Ω 串联电阻器。 这可能是为麦克风的 Vdd 引脚的3.3V 电源电压下降的原因。

    我们可以绕过此电阻、使麦克风上的 VDD 为3.3V。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi-San、

    感谢您的评论。  我知道这个问题对于所有 EVM 来说都是一个常见问题。  实际上、他们将 PU 电阻器更改为2.7千欧、使 U5的 VDD 为2.7V、这是 U5工作的最小电压、但我将告诉他们绕过 R45。

    您是否知道 U5无法正常工作、因为这是由于 R45的压降导致的?  您是否愿意告诉我您知道的其他已知问题?  如果您有 EVM 勘误表、这对我们很有帮助。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi-San、

    您能否同时介绍一下 R45的背景?   MEMS MIC (SPH8878LR5H-1)是否 需要这一点?  很明显、它会根据器件的功耗降低电压。  对于实际应用、EVM 电路通常被称为客户电路、我们 FAE 也可以参考、因此期望该电路正常工作。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    根据麦克风(SPH8878LR5H-1)的数据表、典型工作电源电压为2.75V、最小电压为2.3V。 由于麦克风 Vdd 引脚上的电压在 R45时降至~2V、因此低于最低工作电源电压。 绕过 R45可确保麦克风的电源电压在麦克风数据表中提到的2.3-2.75-3.6规格范围内。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi-San、

    感谢您发送编修。  我想知道 EVM 上是否存在其他问题、放置 R45电阻器以及是否验证 EVM 是否能 在您这边正常工作的原因。  您能否就这些问题发表您的意见?

    1.我的客户担心这是否是 EVM 上的唯一问题。   您能否告诉我、到目前为止、R45是否是您知道的 EVM 上的唯一问题?

    2.如果我查看 MEMS MIC (SPH8878LR5H-1)的数据表、典型应用显示了如下所示的 Zrf、那么您是为什么要在 EVM 上放置 R45的上拉电阻器?

    3.我想你可以找到 MEMS MIC 不工作,一旦你验证它,但你已经做了这方面?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi-San、

    我尚未收到您的回复、但我需要告诉客户我一周前提出的问题。  请您给我您的评论吗?  如果我仍然没有得到您的回复、我理解这些是您的评论。

    1. R45是您目前唯一知道的问题。

    2.  MEMS MIC (SPH8878LR5H-1)的数据表显示了 Zrf 的上拉电阻、因此添加了 R45。

    3.您尚未验证 U5是否正常工作,但您已经完成了其他部分。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、川崎三、

    对响应延迟深表歉意。

    1)关于(1)和(3)、是的、R45是我们目前唯一知道的观察结果。 我绕过 R45检查了 EVM、之后麦克风可以正常工作。

    2)数据表推荐为麦克风电源引脚串联可选电阻器/铁氧体以 提高射频性能、但使用10k 电阻时、麦克风的 Vdd 似乎下降到低于建议的 电压范围(2.3V - 2.75V - 3.6V)

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshimi-San、

    感谢您的评论。  请让我把您的意见告诉 我的客户。

    此致、

    川崎义和