This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:当我连接到压电磁盘时、驱动器无法工作。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442339/drv2700evm-hv500-the-driver-didn-t-work-when-i-connected-to-piezo-disks

器件型号:DRV2700EVM-HV500

工具与软件:

我在二月底从 Digikey 购买了压电驱动器(DRV2700EVM-HV500)。 首先、当我把它与压电盘连接起来时、效果会很好。 但是、我目前发现、无论它的输出电压或频率是多少、它都无法正常工作。 我还换了另一个压电元件、但它们也不起作用。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 EVM 连接到压电式控制台? 如果您可以分享压电式控制台的屏幕截图以及 OUT+和 OUT-的示波器输出、则可以看到此问题、这将对我们的调试过程很有帮助。 另外、以前工作良好的压电的电容是多少、现在要尝试的压电的电容是多少?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特