This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:有关 TAS3251 (输入共模/偏置电压、开关同步)的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TPA3251, TAS3251, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441487/tas3251-questions-regarding-tas3251-input-common-mode-bias-voltage-switching-synchronization

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件:TPA3251、OPA1632 TAS5756M

工具与软件:

TI 团队:  

输入引脚偏置电压:

TPA3251器件上 SPK_INA 的直流偏置±是多少? 根据 slaa702.pdf 应用手册、我们将使用 OPA1632运算放大器实现增益补偿。 OPA1632有一个 VCOM 输入、我想使用输入引脚上的偏置电压来设置 VCOM 电压、避免直流阻断/交流耦合电容器。

开关同步:

TAS3251的开关是否与串行音频数据时钟同步? TAS5756M 关联了音频放大器功率级的输出开关频率。 (请参阅下面的屏幕截图)。 TAS3251功率级的开关是否由器件内部的采样率驱动? 还是具有独立振荡器?

如果它是独立的、是否可以将输出级的开关与串行音频端口的采样率同步? 也许可以利用 数据表第8.3.9.1节中详述的"振荡器同步和从模式"?

提前感谢您对此提供的帮助-期待您的回复!

此致、  
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    模拟输入偏置在3.65V 左右、但我仍然建议在输入端使用直流阻断电容器。

    TAS3251的输出开关频率由内置振荡器设置。 通过将 FREQ_ADJ 引脚拉至 DVDD、它可以配置为使用外部差分振荡器、如数据表的第8.3.9.1节所述。 由于这需要差动振荡器、因此您的源将需要一个反相 时钟信号、或者您将需要某种器件以便通过时钟生成该信号。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    关于:输入引脚偏置

    用于偏置输入引脚的~3.65V 电源是否可在器件上的任何其他引脚上使用? 或许能够添加去耦电容器? 如果不是,它是基于一个简单的电压到购买的 GVDD 或 AVDD 或?
    关于开关频率、您引用的数据表部分似乎仅描述使用多个 TAS3251器件的用例、其中一个器件的行为就像主器件一样、而另一个器件配置为从器件。 此设计仅包含一个 TAS3251。 如果我们打算使用 SCLK 的扩展版本为输出器件计时、只需将单个器件置于从模式并为其提供差分时钟即可吗?


    关于:计时

    您能否确认、这的行为类似于实际的时钟输入、而不仅仅是同步脉冲的输入? 我问的原因是、如果期望的是仅在系统中的主器件处于从模式、则差动振荡器输入的目的可能仅在于确保~ 600kHz 振荡器与主器件同步切换(无论是同时切换还是如数据表中所述正交切换)。
    您是否见过在某些情况下、将 TAS3251配置为在外部接受时钟、该时钟不仅仅是时序同步/时间脉冲、而是 SCLK 的实际倍数(即384k、512K 等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    TPA3251上的3.65V 仅在器件输入上找到、并从 AVDD 节点创建。

    对于 TAS3251、您可以使用外部振荡器、只要该振荡器满足数据表规格中列出的要求即可。 最值得注意的是、对于您的用例、频率应该是"放大器振荡器"规格中列出的值之一。 考虑到支持的 Fs SCLK 乘法器为32、48和64 (18、24和32位深度)、唯一提供该范围内 SLCK/OSC 频率的选项为32和64位深度、Fs 分别为92k 或48K 并将3.072MHz 用作 SCLK。

    我以前没有看到这种特定设置、但我不明白它为什么不起作用。 器件需要的是差分时钟而不是脉冲、但我不确定器件确切使用信息的方式。

    此致、

    Ramsey