This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:TPA6132应用在 GLB 电路中的 TINA 仿真问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441974/tpa6132a2-tina-simulation-problems-of-tpa6132-application-in-glb-circuit

器件型号:TPA6132A2

工具与软件:

  您好、以下原理图是应用于 GLB 电路的 TPA6132的仿真原理图。 SGND 连接到耳机插孔的接地端(图中由单通道16欧姆阻抗表示)、然后通过 Rgbk 电阻(5欧姆)连接到 PGND。 然而、此仿真似乎无法运行、图中的示波器卡住;当我不对 GLB 电路进行仿真时(不使用 Rgbk 电阻、直接连接 SGND 和 PGND)、可以正常对其进行仿真。 问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    该模型很可能需要在 PGND 和 SGND 信号之间直接连接。
    如果需要评估接地环路对耳机插孔的影响、可能必须使用 EVM、从板上移除 OUT、并从板上进行连接以创建接地环路。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师