请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6132A2 工具与软件:
您好、以下原理图是应用于 GLB 电路的 TPA6132的仿真原理图。 SGND 连接到耳机插孔的接地端(图中由单通道16欧姆阻抗表示)、然后通过 Rgbk 电阻(5欧姆)连接到 PGND。 然而、此仿真似乎无法运行、图中的示波器卡住;当我不对 GLB 电路进行仿真时(不使用 Rgbk 电阻、直接连接 SGND 和 PGND)、可以正常对其进行仿真。 问题是什么?