This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211PTR 使用问题

Guru**** 2647245 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441503/pcm9211-pcm9211ptr-usage-problem

器件型号:PCM9211

工具与软件:

你(们)好

在将此材料放到机器上之后、产品电视的 HDMI ARC 连接到功率放大器、EP950接收 SPDIF 信号并将其发送到 PCM9211。 有些电视具有纯净的声音、
上述问题的可能原因是什么?
可以通过外围电路改进吗?
请帮助确认
Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,问题的状态对我来说非常模糊。 如果我理解正确、SPDIF 信号就会发送到 PCM9211、在某些 tvs 中、声音存在问题。

    我会首先确认进入 tVs 的 SPDIF 信号都正确无误、并且没有问题、这也可以通过交换信号/tv 进行测试。  

    您需要先找到并确认系统中的问题来源。

    此致、

    Arash