This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:未使用引脚的端接//数据表错误

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441546/dix9211-termination-of-unused-pins-datasheet-error

器件型号:DIX9211
Thread 中讨论的其他器件: PCM9211

工具与软件:

我使用的是 DIX9211、不需要所有引脚。  

如何端接以下未使用的引脚:

- MPIO_A0通过 MPIO_C3

- RXIN0

- RXIN5到 RXIN7

此外、图27上是否存在误差? 文本"0V"和"+3.3V"似乎错误地映射到了引脚41和42。 在图注释中、C5给出为"0.068mF"、C6给出为"0.0047mF"。

查找数据表中其他地方的相同信息时、图3与表5一样看起来是正确的。 都在第18页。

请确认图27是否正确。  

谢谢!

此致、  

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borge:

    如您所述、图27上存在误差、mf 应为 uF。 我想是 字体格式导致的。

    您可以参阅 PCM9211的用户指南、该器件是一个具有额外板载 ADC 的相同器件、用于端接和配置。

    此致、

    Arash