This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:如果 PLL_FLTP 和 ANA_REG1端子短接

Guru**** 2610735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440403/tas5753md-if-the-pll_fltp-and-ana_reg1-terminals-are-shorted

器件型号:TAS5753MD

工具与软件:

尊敬的 D 类放大器支持 团队:

如果 PLL_FLTP (引脚17)和 ANA_REG1 (引脚18)短接、内部电路是否会损坏(引脚连接应符合数据表中的建议)?

问题的背景如下:

客户的产品坏了。 我们确认 TAS5753MDDCAC 没有输出。

在检查返回的 TAS 时、我们发现电路板图案的引脚17和18之间有一个异物、导致短路。

关于引脚16至18和 GND 之间的电阻、常规产品(230k Ω)和有缺陷产品(100M Ω)之间存在以下差异。

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki、

    此特定测试尚未完成、但通常不建议将两个引脚短接在一起、否则可能会造成损坏。 在这种情况下、通常会发生短路(PLL 滤波器)的某些电路可能会导致一些问题。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramsey-San、

    感谢您的答复。
    我已将您的建议发送给客户。

    我尚未收到任何反馈、但我想我将解决此问题。

    此致、
    由山浩明