This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:高输出噪音级别

Guru**** 2864080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436336/pcm1808-high-output-noise-level

器件型号:PCM1808

工具与软件:

嗨、团队:

 我谨代表我的客户发布一个问题、以寻求您的指导:

使用 tinycap (比特率16、采样率48kHz)捕获 wav 文件、您可以在白色标记区域的屏幕截图中看到5.0到6.0秒之间的情况、此白噪声 是高的并且是永久性的。
我们的时钟配置:
-在从模式下使用
- SCKI:12.288Mhz
- LRCK: 48 kz
-机架:3.072 MHz
如果您需要任何其他信息、请告诉我。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,

    从硬件的角度来看、客户可以尝试在输入级实施 RC 滤波器、或实施针对客户输入信号的带通滤波器。

    在 ASI 时钟上、您可以尝试将 BCLK 降低为(2ch * 16bit * 48kHz)= 1.536MHz

    我还会检查原理图以确定电源是否正确去耦、因为这可能是系统中噪声和瞬变的共源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    感谢您的推荐。 我已通过电子邮件将原理图发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoie:

    感谢您的在线分享。 我看不出有什么问题。

    您能否分享 ASI 时钟的示波器视图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您的分析、以下是要求提供的时钟 LRCK 和 SCKI 的屏幕截图:



    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    Daveon 已经不在办公室、将在周一再次回答您的问题。 请等待他的回复。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jeff 和 Daveon

    是否有此问题的最新动态? 您能解释一下我所说的白噪声的根本原因吗?

    谢谢

    Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daveon

    根据您的建议,BCK 可以更改为 1.536MHz ,如何相应地更改 LRCK 和 SCKI ?

    谢谢

    Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    由于器件处于 I2S 模式、因此 BCLK 应大于或等于2 Ch * 16位字长* 48kHz FS = 1.536MHz。

    Fsync 应保持48kHz。 SCKI 可以在12.228MHz 上保持256*FS。 在示波器视图中、您需要检查时钟频率是否正确并同步、以便音频处理清晰而不产生任何失真。

    由于其淡入架构、这些在该器件中同步非常重要。 否则、您会看到失真、d/s 的第7.3.3节对此进行了说明

    尝试记录一个1kHz 正弦波、并记下该响应以更好地分析该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daveon  

    感谢您的建议、我们将尝试更改时钟、并希望它会有所帮助

    BR

    Tuan