This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:申请适用于 PPC3的 TAS5805M 应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440807/tas5805m-request-tas5805m-app-for-ppc3

器件型号:TAS5805M

工具与软件:

你(们)好  

您能否为 PPC3提供 TAS5805M 应用? 我们需要检查项目中的某些函数。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请从以下链接申请:

    https://www.ti.com/product/TAS5805M#software-development

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    感谢您的答复。
    我已下载以下材料、但我的帐户的 PPC3控制台中未显示相应的图标。
    如果我错过了什么、您能告诉我吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Showfen:

    如果您只是为 TAS5805M 安装此应用、它将是最新版本、因此不会对此进行更新。 您可以直接使用。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、

    我们将提取出的文件放在根目录中、现在 TAS5805M 应用在控制台中可见。
    感谢您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Showfen、

    感谢您的反馈。 我认为这个问题已经解决。  我要关闭它。

    BR、

    Wenbin