This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:SDOUT 格式:在20位时隙中将电流检测和放大器;温度数据发送到 SDOUT

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441365/tas6684-q1-sdout-format-sending-current-sense-temperature-data-to-sdout-in-a-20-bit-slot

器件型号:TAS6684-Q1

工具与软件:

TI 团队:  

请查看我们准备用于展示问题的几张幻灯片、然后向您查看建议的解决方案、以了解是否认为该器件可按所述进行配置。  

问题在于、我们需要将三(3)个 TAS6684的 Isense 和温度数据组合到一(1)个 TDM8 32位通道中。 由于每帧只有256位、因此12个通道中每一个通道的 Isense 和 temp 数据最多只能占用21位。

因此、我们要发送17位 Isense 数据和3位温度数据。 这是可行的吗? 请查看随附的幻灯片、了解我们如何实现该目标的建议。

是否有可能做到这一点? 如果是、温度数据位是放在时隙的高端还是低端?

感谢您的帮助!
Cody
e2e.ti.com/.../TAS6684_5F00_SDOUT_5F00_Question.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody

    我们正在研究您的要求。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregg、谢谢!

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cody

    我咨询了我们的数字团队、很抱歉不支持它。 这种辅助仅支持32位插槽大小使用,如果你尝试在24位插槽大小下使用它没有任何反应。