This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:牵引带 AGL

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441842/tas5751m-tow-band-agl

器件型号:TAS5751M

工具与软件:

您好!

我们计划开发单声道输入低频 SPK 输出和高频 SPK 输出配置放大器系统、而不是 LC 滤波双向扬声器系统。

在这种情况下、我们如何利用 PPC3默认的3频带 AGL 信号流?

说明了"双频带 AGL"。 这 适用于我们的低频/高频 SPK OUT 配置吗?

我们在 PPC3上无法看到此信号流、我们如何在 EVM 测试中加以实现?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月

    让我确保我正确理解您的提问:单声道输入、立体声输出。 一个输出为高频、另一个输出为低频?

    这可以仅使用输入混频器和 EQ 来实现。 设置输入混频器、使您在立体声模式下获得传输到两个通道的相同音频。 然后前往均衡器菜单、并取消选中"Gang"按钮。 这允许您为每个通道单独应用滤波。 如果你也想使用 AGL、你只需取消选中那里的"Gang"选项、如果你想分别配置左通道和右通道。

    按下 PPC3菜单顶部扬声器图标旁边的按钮、可找到系统方框图。

    此致、

    Ramsey