This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:引脚配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441681/tas5825p-pin-configuration

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

新项目正在使用 TAS5525P、目前处于原理图阶段。

TAS5828P 的10引脚设置为静音、TAS5825P 的11引脚设置为升压 FB 检测引脚。 此设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5825P 的引脚10和11是 GPIO 引脚、可以按照您所需的方式使用 PPC3 GUI 进行配置。 如果您使用为 EVM 提供的配置、则引脚10将成为您的 H 类控制、引脚11将成为警告输出。 TAS5825P 具有您可以设置的 GPIO 配置、可将器件置于 Hi-Z (不打开输出)、但没有 MUTE 引脚选项。 需要通过 I2C 设置 MUTE 寄存器来实现静音模式(切换但无调制)。

    此致、

    Ramsey