This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1

Guru**** 2611545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441400/tas6684-q1-tas6684-q1

器件型号:TAS6684-Q1

工具与软件:

D 类放大器的输出为12V 或24V 方波。 输出传输线是否有任何特殊要求以避免噪声溢出或 EMI 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YS、

    这是一个开放式问题。  按照产品说明书、有输出 LC 滤波器、输入电源滤波器和布局要求可尽可能降低 EMI。

    此致、
    Gregg Scott