This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:现在我手头没有 TAS5805MEVB、如何通过 PPC3调节音效、能否通过其他方法输出 bin 文件?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440274/tas5805m-now-i-do-not-have-tas5805mevb-in-hand-how-can-i-adjust-the-sound-effect-through-ppc3-can-i-output-the-bin-file-through-other-methods

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5805

工具与软件:

现在我手头没有 TAS5805MEVB、如何通过 PPC3调节音效、能否通过其他方法输出 bin 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果已将 GUI 安装到 PPC3中、您可以使用终端系统配置菜单输出配置。 如果您没有 PPC3的访问权限、您可以 在此处申请访问权限 、并使用 此常见问题解答 帮助您安装该 EVM。 如果您尚未订购 EVM、可在此处获取 EVM。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以在不使用 TAS5805MEVM 的情况下通过 PPC3输出 bin 文件调节声音?

    我是否可以通过PPC3输出bin文件来调整音效、在没有TAS5805MEVM的条件下?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们无法通过 bin 文件认识到这一点。

    当前 tas5805只能导出可用于调优的.h 文件。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您能告诉我如何使用 use.h 文件吗? 是否有指导方针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在.h 文件的顶部列出了需要写入的寄存器和值以及一些示例代码。 写入后、这些寄存器将根据在 PPC3中的设置来配置器件。

    此致、

    Ramsey