This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:输出电感器之间的安全距离要求?

Guru**** 2585995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441381/tpa3118d2-the-safe-distance-requirement-between-the-output-inductors

器件型号:TPA3118D2

工具与软件:

你(们)好  

我的客户询问了 输出电感器之间的安全距离要求、您可以提供建议吗?

现在客户的布局中、电感器距离是1.4mm、您看到什么问题了吗。  

另外、   如果电感器放置得如此近、是否需要电感器的耦合系数?

客户的原理图和布局如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么靠近放置电感器是不错的选择。 我们通常建议使用屏蔽式电感器、以防止过多的串扰。

    此致、

    Ramsey