This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220EVM:没有负载时会出现保护

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442245/tpa3220evm-protection-will-appear-when-there-is-no-load

器件型号:TPA3221EVM

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

当客户使用 TPA3221EVM 进行空载测试时、会出现保护现象、请帮助分析原因。

测试条件:差分信号3V 输入、输入信号频率为80Hz、空载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您是否有关于输出配置的任何信息? 此外、您能否获得器件的输入和输出的屏幕截图、以及让我知道哪些灯(Fault、WARN_OTW)亮起?

    此致、

    Ramsey