This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:弹出噪声解决方案查询

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442487/lm4871-pop-up-noise-solution-inquiry

器件型号:LM4871

工具与软件:

大家好、我有一个关于 LM4871MMX/NOPB 电路的问题。

电路的配置如随附图所示。

问题是供电时出现弹出噪声。

为了解决弹出噪声问题、我将音频放大器输入电容值从390降低到10nF、然后进行了测试。

已确认弹出噪声声音已降低、但放大器的总音量也降低。

我根据产品说明书中的基准电路对其进行了设计、但问题没有得到解决。

扬声器使用 CUI 设备的 CDS-4410-54SP、主要规格如下。

1、阻抗:4欧姆
2.最大功率:6W

我想问应该修改哪一部分、请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Park:

    应用中体积的减小很可能是由于输入高通滤波器的截止频率通过降低电容器值偏移过低。 您可以相应地调整 Ri 值以保持类似的截止频率、然后对 Rf 使用相同的值以保持作为1V/V 的增益

    通常、PoP 与电容器充电/放电和阻抗匹配有关、可以考虑使用低容差无源器件。 建议使用1uF 旁路电容器、您可以尝试使用更大的旁路电容器、看看这是否也有帮助。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师