This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:可用性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAD5212, TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422114/tac5212-availability

器件型号:TAC5212
Thread 中讨论的其他器件: TAD5212TAA5212

工具与软件:

您好!

该主题中  、据说 TAC5212 "预计将在8月全部推向市场"。 鉴于现在是10月、  TAC5212预计何时可用是否有相关更新? 此外、 TAA5212和 TAD5212是否会同时发布?

Matthijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthijs:

    TAC5212、TAA5212和 TAD5212正在发布、发布将 于2024年10月底完成。

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    本季度发布了所有商用 TAx5xxx 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在年底之前、TAC5212是否仍有机会在零售市场上销售? (有几个板等待 SMT 组装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、安排如上所述、请允许我让工程师离线提供样片。