This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304

Guru**** 2391295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442706/tpa6304-q1-tpa6304

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

tp6304可  、驱动直流耦合扬声器4 Ω

但它无法驱动交流耦合的扬声器、交流扬声器 Δ、有很小的噼啪噪声

它、执行直流诊断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这是默认 I2C 设置的正确行为。  当器件退出待机模式时、会自动执行直流诊断。  使用交流耦合扬声器时应禁用自动直流诊断。  查看寄存器0x05位0。 数据表第53页。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Gregg、

    是的、您是对的、必须禁用自动直流诊断、

    感谢您的支持