This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:TLV320AIC3262使用諮詢 μ A

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439418/tlv320aic3262evm-u-tlv320aic3262

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262

工具与软件:

在使用TLV320AIC3262EVM Ω U的過程中我們有個疑問想請教:就是當我們從TLV320AIC3262的D3和D4 PIN輸入模擬音頻信號時、能不能從TLV320AIC3262的G3 Ω PIN輸出I2S信號?示意如下圖:Ω/G2/J6/G4 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以发送模拟音频输入和获取 I2S 数字音频输出。 输出将在 BCLK2、WCLK2和 DOUT2上、而不是 DIN2上、因为这将用于 DAC 中使用的数字 I2S。 该图描述了所使用的器件的 ADC。 如果您希望输出时钟、则在"主模式"下使用器件、在这里您输入主时钟 MCLK、然后器件将其分频为 BCLK 和 WCLK。 如果情况不是这样、您需要将"w 30 1a 24"行、以将1a 设置为0x00。

    如果您具有单端与差动输入、我将两者都包含在内、脚本会发生变化。

    我使应用参考指南(https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf)中的示例以及 EVM 软件的默认脚本示例的脚本变为关闭状态。 如果您在使其工作时遇到困难、请告诉我。

    此致!
    MIR

    e2e.ti.com/.../aic3262_5F00_script.txt

    (我机器翻译了此内容、很抱歉有任何错误):

    您好、μ A

    是的、您可以發送類比音訊輸入和接收 I2S 數字音訊輸出。輸出將在 BCLK2、WCLK2上、而不是 DOUT2上、因為這將用於 DIN2。此圖說明使用的裝置 DAC 中的數位 I2S。如果您想要輸出時鐘、您就在「主要模式」下使用裝置、輸入主時鐘 ADC、裝置隨後會向下分為 MCLK。如果不是這種情況、則需要將 BCLK 和 WCLK 行更改為將" w 30 1a 24 "設定為1a。0x00和

    如果您有單端輸入與差動輸入、指令碼將會變更、我同時加入兩者。μ A

    我在指令碼中不再列出應用參考指南(www.ti.com/.../slau309.pdf) 中的範例、以及 EVM 軟體的預設指令碼範例。如果您在工作中遇到困難、請告訴我。

    敬頌教安、μ A
    和平號 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感謝回覆!疑問已解。μ A