This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450SQ/NOPB

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1439558/lm49450-lm49450sq-nopb

器件型号:LM49450
Thread 中讨论的其他器件:TAS2110

工具与软件:

您好!

我们正在将定制板与 LM49450SQ/NOPB 放大器芯片配合使用、在 Linux 内核版本5.10.101中运行 Android 13。 我们无法找到 LM49450SQ 芯片的任何驱动程序详细信息。 唯一可用的驱动器是 LM49453、但我们无法找到 LM49453的数据表、因此我们无法直接比较这两款芯片。

LM49450SQ 和 LM49453是否相同? 或者、您能告诉我们在哪里可以找到适用于 LM49450SQ 芯片的 Linux 驱动程序吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    lpaa-android-drivers/tasdevice-linux-driver -未命名的存储库;编辑此文件"destination"以命名存储库。

    此代码以及所有寄存器设置都存储在 regbin 文件中。 您将使用 regbin 工具维护 regbin 文件、也可以通过此链接下载该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、丁圣浩、感谢您的支持。 TAS2110和  LM49450是否是相同的芯片组? 请确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我环路我们的硬件专家来回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    不可以、TAS2110和 LM49450实际上是不同的器件。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的确认。 如前所述、我们使用的 Android 13包含 Linux 内核版本5.10.101。 我们能否获得用于 LM49450SQ 的 Linux 驱动程序? 您提出的任何意见都将对我们非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muniyappan:

    LM49450没有专用驱动器。 根据盛浩的意见、我们建议使用上述驱动程序、方法是使用 LM49450的设置创建一个自定义 regbin 文件。 在同一驱动程序包中、您将找到有关如何使用 regbin 工具添加和删除命令的说明。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师