This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:TPA3223DDVR 高故障率

Guru**** 2612725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1440446/tpa3223-tpa3223ddvr-high-failure-rate

器件型号:TPA3223

工具与软件:

大家好、

我有一个问题、我通过两种不同的故障模式获得较高的故障率。 我要在单个板上使用2个放大器、一个用于驱动扬声器、另一个用于驱动 AFILS。 由于应用适用于电源轨、因此我将通过隔离变压器驱动输出、匝数比为1.41:1、初级/放大器侧电感为12mH。 两个放大器均采用 PBTL 模式连接、使用4个10uH 电感器(Vishay IHLP5050FDER100MA1)、1uF 250V X7R (KEMET C2220C105KARACTU)与1nF 250V (Yageo CC1206KRX7RYBB102)并联、电压低至0V。 虽然我意识到聚丙烯往往在音频频谱范围内更好、但空间限制使我不得不使用陶瓷电容器、这些陶瓷电容器在宽温度范围内也保持稳定。 虽然这是一种更高级别的放大器、但对于超过15年的高于100R 的负载、已在 TPA3116、TPA3118、TPA3112和 TPA3121器件的输出上使用 X7R、因此无需担心将陶瓷电容器用作滤波器的一部分。 我还安装了一个 Zobel、其中包含一个3R3和10nF 250V X7R (KEMET C1206C103GAGEC7210 )、与1uF/1nF 滤波电容器并联。 在 OUTP 端、我还在 放大器和变压器之间添加了一对并联1200uF 25V (Panasonic EEUFC1V122)。 由于放大器位于电源轨上、因此我在0V->AK->ampoutp/n->AK->24V 之间添加了 GF1G 换向二极管、以保护输出免受任何瞬态或电感冲击的影响。 在变压器的输出侧、负载的一侧永久连接、而另一侧在放大器启用后通过继电器进入。 在禁用放大器之前、继电器也是开路。

那么、顺序大致如下;

AMP_OUTP->10uH->1uF/1nF/3R3-10nF->2400uF->换 向器二极管->XFR 主启动

AMP_OUT->10uH->1uF/1nF/3R3-10nF->换 向器二极管->XFR 初级涂层

在 XFR 中学;

XFR 辅助启动->继电器极->继电器触点->负载条形

XFR 二次抛光->装载支架

更多设置详细信息。 两个放大器都通过直流/直流转换器以24Vdc 运行、更多的1200uF 35V panasonics 非常接近、而1uF 50V 非常接近 IC。 两个放大器都处于主要模式、因此不使用次级/三级。 我发现每个放大器在每个电路板上都有独特的开关频率、在475至485KHz 之间变化、因此我相当高兴没有奇怪的同步时钟来产生过剩电流。 我在 OSCP、OSCM 和 FREQ_ADJ 上使用10K 电阻器复制了评估板(根据数据表尝试了47k、在成功可靠使用方面没有区别)。 我还在 GAIN/SYNC 和0V 之间使用了5K6、因为我正在处理20dBV 增益。 最常见故障时的输出在 OUTP 和 OUTM 上均约为5.5Vrms、从而在输出变压器的初级侧提供11Vrms。 我使用一个直角支架、通过高 K/M 热传递将安培散热垫热至外壳。 正如我说过的、它是电压轨、因此 必须将放大器散热板保持电隔离。 IN1_P/M 采用差分驱动(而不是单端驱动)、并且 IN2_P/M 都被拉至0V、因为放大器在 PBTL 模式下运行。

其他细节;其中一个放大器用于驱动低1欧姆负载、因此取决于通过变压器反射的2欧姆阻抗。

最后是故障模式;(在工作台上、通过产生550mVrms 的 AGC 提供来自 Lindos MS20的受控输入、保证没有过大的输入电压。

失效模式1 -即使在极轻的负载下、器件也会发生故障并消耗过大的电流。 负载是一 个3欧姆扬声器与47R 电阻器串联、位于1.41:1输出变压器的输出端、因此反射负载大约为100R。 在满载时为4欧姆、但在这种超轻负载上、放大器发生故障。

故障模式2 -设备无法开机。 我将使用 RESET 输入来启用/禁用放大器、并且 CMUTE 输入通过33nF 50V X7R SM0805直接连接到0V。 退出复位后、CMOTE 引脚不会变为高电平、并且意外的是、2.9MHz (ISH)不会出现在 OSCM 和 OSCP 线路上。 正如您所期望的那样、BST 输出上没有480KHz、因此输出上也没有480KHz。 故障线路变为有效状态、但负载没有短路或明显的问题。

在另一个注意事项中、我发现480KHz 开关频率位于测量100mVrms 的音频输出之上(因此我的 Zobel ai 不会做任何工作)

希望我已经讲得够多了。 很遗憾、因为这是一个实际应用、所以我不能在这个公开论坛上分享电路图、但希望此分享可以帮助我们"不要这样做、它不起作用-至少不可靠"

祝您好运,并提前感谢您的任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    让我先解决您的问题:

    1.您使用的是带有2个板载芯片的 PBTL。 1个连接变压器、1个连接扬声器、我是否正确?

    2.在连接变压器和扬声器时、故障模式会同时发生? 我对吗?

    您是否曾尝试过是否断开其中一个、让我们看看故障模式是否会消失?

    或许我们可以知道哪个放大器(变压器连接的放大器或 spk 连接的放大器)导致您出现故障。

    正如您所说的、将消耗较大的电流。 您能否在 LC 滤波器之前观察该波形、让我们看看是否发生较大的纹波。 如果是、LC 滤波器上可能会出现一些谐振、从而导致较大的电流消耗。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个放大器都驱动输出变压器。

    放大器1通过1.41:1变压器驱动4 Ω 负载(放大器为8 Ω)这是扬声器负载

    放大器2通过1.41:1变压器驱动1欧姆负载(放大器为2欧姆)

    我有多个扬声器负载为100欧姆时故障模式2的示例、其中放大器2被永久禁用。 因此开关电感器之间不会发生耦合

    TAH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我建议将 OSC 电阻器保留为47k、因为这是器件的预期结果。 这可能不是导致错误的原因、但应遵守数据表。

    您能否获得 LC 滤波器之前的电流图以及变压器初级/次级侧的电压图? 在具有高电流消耗的器件上、这可以告诉我们输出特性、在具有永久故障的器件上、它可以告诉我们启动时的错误是否是 OC 故障。  

    我们有两个应用手册讨论了如何使用变压器负载、我建议您也查看它们。 它们提供了良好的设计技术和可能出现的常见缺陷。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa133/sloa133.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/slaa898/slaa898.pdf

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供数据表参考、Ramsey。 我们还没有看到分布式扬声器数据表。 完全符合我的典型负载运行情况。 此致、Jeff