This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:完整的寄存器映射

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442773/tas2563-complete-register-map

器件型号:TAS2563

工具与软件:

有许多寄存器在数据表说明文本中提到、但不包括在寄存器映射中。

例如、IVHPFC_N0、IVHPFC_N1、IVHPFC_D1寄存器。

TAS2563是否有完整的寄存器映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    所有用作器件不同功能的系数的寄存器都没有包含在文档中、建议仅使用从 PPC3派生的配置写入这些值、因为此工具可处理所有必需的计算和写入序列。
    在这种情况下、需要哪些寄存器详细信息?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    是否有机会获得此器件的完整文档?

    我们正在为此音频放大器开发一种嵌入式驱动程序、而 PPC3工具对此没有用处。

    我们不能只是写一些幻数到魔法地址,而不知道他们做什么。

    此外、可能需要在运行时调整某些设置。

    数据表中还提到了很多其他寄存器、但没有列出寄存器地址:

    • 扬声器阻抗:LDS_RES_VAL1
    • 限制器最大衰减:LIM_MAX_ATN
    • VBAT 限制器最大/最小阈值: 肢体_TH_MAX、 肢体_TH_MIN
    • 欠压设置: BOP_TH、BOSD_TH   
    • 均衡器设置说明缺失
    • 甚至音量控制 DVC_PCM 的寄存器地址也未在数据表中记录!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arne:

    明天我会给您提供更详细的寄存器映射。
    关于运行时调整、请注意、器件配置的任何更改都应在器件处于软件关断状态时进行。 这可以防止在放大器输出端产生不必要的影响。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师