This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:我一旦尝试测量输出电压、就会使用 IC。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1443589/drv2700evm-ic-is-fried-as-soon-as-i-try-to-measure-the-ouput-voltage

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

工具与软件:

您好!  

我已经 为 DRV2700设计了定制 PCB。 我没有什么特别的、基本上是  在数据表中建议的内容的副本。 我的问题是、在焊接芯片之后、一旦我尝试测量输出电压、芯片就会死机。

连接电源和增益输入:一切正常。

接下来、我将 Agilent U1241B 连接到输出并启用驱动程序 IC。  

之后、驱动器裸片、开始消耗大量电流且其输出振荡、就像疯狂的一样。

我对3个 IC 重复了相同的过程(认为这可能是焊接/设计问题)。

仅在使用最后一个 IC 时、我才连接了一个虚拟负载(100nF 电容器)、现在 一切都 按预期运行。  

问题出在没有适当容性负载的情况下、尝试使用万用表测量输出电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。   使用万用表在没有适当容性负载的情况下测量输出电压不会导致问题发生。 您能否发送您的原理图让我看一下?  如果您想对其保密、您可以向我发送电子邮件。