This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5120-Q1:单端直流耦合输入

Guru**** 2609965 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1442819/pcm5120-q1-single-ended-dc-coupling-input

器件型号:PCM5120-Q1

工具与软件:

嗨、 团队:

我的客户 在其项目中测试了 PCM5120-Q1、并遇到了以下问题、您能帮助我们审查并发表一些评论吗?

当直流输入为单端直流耦合时、麦克风或音频信号 ADC 根本没有响应、但单端交流耦合是正常的。 我可以询问问题的潜在原因吗?

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    PCM5120-Q1有一个内部偏置电路、用于将交流耦合电容器充电到 ADC 输入的电压共模、该电压大约为 AVDD/2。 该器件支持直流耦合输入、但信号源必须驱动自己的共模电压以支持信号的带宽。  

    以下应用手册对此进行了详细说明:  

    使用 TLV320ADCX120和 PCMX120-Q1系列的模拟输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    客户以前看过此应用手册。 客户的设计目前涉及本应用手册中的4.1示例。  但是 、当输入是单端直流耦合信号时、仍然没有响应。  能否 提供一些更详细的指导? 谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:  

    您能否提供输入信号的示波器视图、包括输入信号电平的测量。 我建议使用500mVrms - 1Vrms 正弦波进行故障排除。

    您还能否提供输入电路原理图?