This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:直接连接至 ADC 或 DAC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444102/pcm2906c-direct-connection-to-adc-or-dac

器件型号:PCM2906C

工具与软件:

您好!

能否说明一下为什么要将数据传输到芯片需要 USB 差分接口(D+和 D-)?
不能直接连接到 DAC 或 ADC 输入/输出?
这与信号完整性甚至电压有关吗?

我们希望将 USB2.0立体声输入数据发送到 PCM2906c 等音频编解码器、并以 DAC 模拟输出(左右)作为输出。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要将 USB2.0数据发送到编解码器、则需要使用 D+ D-接口。 因为这是 USB 标准、所以没有其他方法。

    PCM2906C 的作用与您描述的一样:主机将 USB2.0音频发送到编解码器、然后它将通过 DAC 播放、就像典型的 USB 声卡设备一样。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!