This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:VDD POR 位行为取决于待机引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441104/tas6424e-q1-vdd-por-bit-behavior-depends-on-standby-pin

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424-Q1、TAS6424

工具与软件:

专家、您好!

我们是否可以在待机状态为低电平但 VDD 在3.3V 左右稳定时清除 VDD POR 位(0x13位4)?

我知道、如果待机状态为低电平、我们可以通过 I2C 与此器件通信、但客户可能会观察到在这种情况下 VDD POR 未被 MISC Ctrl3清除...
所以我想确保这一点、以防确认根本原因。

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuramochi-san

     可能存在一些误解。 我使用 EVM 进行尝试、通过下拉 STANDBY 引脚、不会设置 VDD POR。 仅在断电和重新上电的情况下、才会设置该位。 我们是否遗漏了任何其他详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shadow-San、

    感谢您的确认。

    我的问题不适用于 VDD POR 位"当"我们将/STANDBY 拉至低电平时的行为。
    在清除 VDD POR 位结果时、我们对 VDD POR 的理解是需要由 MISC3清除。
    此外、我们 了解到、通过 MISC3"在"/sANDBY 为高电平期间"清除 VDDPOR 位。

    我们想知道是否可以通过 MISC3"在"/sANDBY 期间"清除 VDD POR 位从 IC 设计的角度来看是低的。
    您能告诉我这一点吗?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuramochi-san

    我们想知道我们是否可以通过 MISC3清除 VDD POR 位"period"/standby 从 IC 设计的角度来看是低的。

    是的、可以在 STANDBY 引脚为低电平时清除。

    对于此器件、拉低待机状态不会清除寄存器设置、因此无需保持设置该 VDD POR 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shadow-San、

    感谢您的确认。
    我知道、TAS6424E-Q1的设计是因为在 STANDBY=LOW 期间可以通过 MISC3清除 VDD POR。

    另一方面、客户确认以下行为。
    STANDBY=LOW:VDD POR 尚未被 MISC3清除
    STANDBY=HIGH:VDD POR 由 MISC3清除

    是否有任何预期的根本原因?

    目前、他们的系统正在进行初始化、包括 STANBY=LOW 期间清除故障。
    这是因为 MISC5 PHASE_SEL 需要在 STANBY=LOW 期间进行此配置。
    然后、他们观察了上述行为、因此从 IC 设计的角度询问预期的行为和 预期的根本原因。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San,

    进行了基准测试、结果为客户测量的结果:在待机 L 状态下、无法清除该位。  由于该器件的设计时间太长、因此我们无法弄清楚逻辑是怎样的。 因此、请按原样处理此行为。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan-san:

    感谢您的确认。
    遗憾的是、我没有 TAS6424"E"-Q1 EVM、因此我测试了 TAS6424-Q1 EVM。
    有关故障/警告和待机引脚的测试摘要如下所示。

    1. STANDBY 引脚=高电平
      1. FAULT (OV/OC)=它可以由 MISC3清除
      2. WARN (POR/OTW)=可以由 MISC3清除
    2. 待机引脚=低电平
      1. FAULT (OV/OV)=当待机引脚切换为低电平时会清除这些寄存器、它不需要使用 MISC3。
      2. WARN (POR/OTW)=无法由 MISC3清除

    根据该测试结果、我想 WARN 寄存器无法通过 STANDBY 引脚=低电平条件清除。
    "你怎么知道的?

    我理解这个问题问起来很难、但 TAS6424x-Q1系列是我们用于汽车应用的 Hero 器件、这些器件的状态为"正在供货"。
    因此、我认为我们需要准备我们可以保证的答案、而不应以尝试和错误为主导。
    至少、我认为我们需要从设计的角度解释 WARN/STANDBY/MISC 之间的预期相关性。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San,

    澄清这一点的更好方法是:

    1、待机引脚 L 状态:除具有写入功能的数字寄存器外,所有其他模块(数字状态机、模拟信号链、振荡器、时钟系统)均关闭。   所有只读寄存器都不可信、因为其他域电路不起作用、所以报告的任何故障都不正确、也无法清除、因为模拟电路没有反应。

    2.处于待机引脚 H 状态时:所有电路都在运行、设备可以正常工作。

    在待机引脚 L 状态下、客户可以启用 IIC 配置操作、不能将其用作正常操作设备的方法。 因此、除了寄存器配置之外的任何操作都 不应执行。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我理解我们的立场。
    我解释如下。

    STNADBY=LOW 期间的 I2C 访问仅用于对 R/W 寄存器进行初始化。
    因此、在 STADBY=LOW 期间、我们不应使用 I2C 访问来监控只读寄存器和在这种情况下通过 R/W 寄存器更改只读寄存器。
    因此、预期会观察到它们的行为。

    如果我收到其他问题或疑虑、我会告诉您。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如有更多问题、请联系我们。 现在关闭该主题帖。