This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:规格是否与 LM833相同?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA206, OPA4206, LM833, MC33078, OPA2206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1443925/mc33078-are-the-specs-the-same-as-lm833

部件号:MC33078
主题中讨论的其他器件:LM833OPA2206、OPA206 、OPA4206

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我收到了客户的以下询问。

在比较数据表时、MC33078和 LM833似乎具有相同的规格。

它们是否具有相同的内部结构?

我们正在使用 MC33078、但有些情况下很容易损坏、因此我们考虑将 LM833作为替代方案、但如果内部结构相同、我们还想考虑其他产品。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,

    我正在努力确认这一点、但基于所有规格和图形都相同的事实、我相信它们是同一个裸片。  在查找替代产品时、可能很难通过数据表了解器件的可靠性。  一种可能是查看 ESD 规格、但这是损坏器件的唯一可能方法。  或许更好的方法是选择具有内置保护结构的器件。  目前、我们只有一个具有此功能的器件系列 OPA206、OPA2206和 OPA4206。  或者、您可以添加外部保护器件。  。  运算放大器高精度实验室视频 部分详细介绍了该主题。  最简单的保护形式是与放大器输入端串联的电阻器。

    此致、艺术