This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:低成本的音频编解码器、能够实现 AEC (声学回声消除)并驱动~1W 扬声器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444106/tlv320aic3204-low-cost-audio-codec-capable-of-doing-aec-acoustic-echo-cancellation-and-driving-a-1w-speaker

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3268

工具与软件:

您好!

我们正在开发腕带的免提应用,包括数字麦克风和大约1W 的微型扬声器。 现在的挑战是找到一款能够实现以下功能的音频编解码器:

  • 驱动~1W 扬声器
  • 正在处理数字麦克风信号
  • 回声消除(AEC)
  • 麦克风增益控制和噪声门
  • 用于连接主机处理器的 I2S 接口
  • 低成本和小空间要求

提前感谢您的帮助。

此致!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这并不是一个好办法。 我们不建议尝试在当前的 DSP 编解码器上托管 AEC 算法、因为这些算法不够大、速度不够快、无法满足现代 AEC 标准。 如果您加入了 D 类输出、那么接近的编解码器也会非常昂贵。 TLV320AIC3268之类的器件也许能够满足要求、但价格为~ 5.3美元、并且价格为1k。

    很抱歉给您带来不便、
    Jeff McPherson