This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253:数字麦克风配置-右声道输出噪声。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445121/tlv320aic3253-digital-microphone-configuration---right-channel-outputs-noise

器件型号:TLV320AIC3253

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在使用数字麦克风配置的 TLV320AIC3253音频编解码器时遇到了问题。 设置在立体声模式下使用两个麦克风(左右声道)、但右声道会出现问题。

配置详细信息如下:
--------------------------------------------------------
  采样速率(WCLK):16kHz
  位时钟(BCLK):512kHz
  主时钟(MCLK):12.40 MHz

观察结果表明、左声道输出正确的声音、而右声道输出噪声。 此外、探测音频编解码器中的 WCLK 和 DOUT 信号可以发现、左声道按预期输出正确的数据、而右声道输出重复的数据、从而导致回放期间的噪声。
我们已经随附了配置设置和探测信号图像供您参考。 您能帮助我们确定和解决这个问题吗?

注意:我们还在不同的采样率(8kHz、24kHz 和48kHz)下验证了这个问题、但结果是相同的。

提前感谢!

此致、
Annaprabu

 e2e.ti.com/.../16Khz_5F00_configuration.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annaprabu:

    您的脚本看起来与不同 e2e 线程中的工作脚本几乎相同、因此可能不是脚本问题。

    您能确认您的两个数字麦克风锁存在不同的边缘吗? 您的左声道应锁存在上升沿、而右声道应锁存在 PDM 时钟的下降沿。 数字麦克风应具有边缘定位销、允许您选择麦克风闩锁的边缘。

    此致、
    Jeff McPherson