This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:帮助为 PCM4104输出选择单声道 D 放大器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104, TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444742/pcm4104-help-selecting-a-mono-d-amplifier-for-pcm4104-output

器件型号:PCM4104
Thread: TPA2005D1中讨论的其他器件

工具与软件:

大家好、我是音频项目的初学者、我有很多疑问:

我想放大 PCM4104的3个输出(工作频率为24位和192kHz)、因为声音没有那么大。

PCM4104正在驱动3个单声道:其中2个连接到耳机、另一个连接到骨换能器。 这三个连接器具有10欧姆的阻抗、我希望能够提供1W 的最大功率。

原理图基本上是一个副本:




 PCM4104数据表中推荐的节点之一:图21。 单端输出滤波器电路:


唯一的差异是运算放大器 IC 和电源轨电压。


  TPA2005D1放大器是否足以满足此用途(一个放大器用于通道)?

此外、 我不明白如何正确连接:

PCM4104的输出至 TPA2005D1的输入
TPA2005D1的输出和插孔的输入


感谢您的支持!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队已收到您的问题。 由于在美国度假、回复可能会有点慢

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Efrain:

    从 PCM4104到 TPA2005D1的连接非常简单、因为这两种都是差动、您只需在这些组件之间添加一个低通滤波器:

    D 类放大器(如 TPA2005D1)是差动输出放大器。 耳机通常使用差分输出、因为差分输出通常为单端输出。

    通过以下几个问题更好地了解您的应用:

    • 您是否计划将1W 功率驱动至耳机和骨换能器? 还是您只是想增加骨换能器的功率?
    • 骨传感器是单端还是差分?
    • 骨传感器是否通过电缆连接、与耳机类似?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师