This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA132:输出电压等于或大于电源电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444322/opa132-output-voltage-equal-to-or-greater-than-the-power-supply-voltage

器件型号:OPA132

工具与软件:

你好、员工

OPA132 (SBOS504C)第10页典型特性表明测试条件为 Vs=±15V。
图5-18的垂直轴是输出电压(V)、当输出电流为0 mA 时、可以从图中读取大约为+17.8V 和-17.7V

我认为不可能输出高于电源电压的输出电压。
当 Vs =±18V 时、图5-18是否是图形? (它是 MAX 特性而不是典型特性吗?)
您能对此发表评论吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    [报价 userid="124389" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444322/opa132-output-voltage-equal-to-or-greater-than-the-power-supply-voltage "]图5-18是 Vs=±18V 时的图形吗? (是 MAX 特性而不是典型特性吗?)

    下面捕获的表将 Vout 摆幅指定为负载的函数、当 Iout < 10mA 时、输出级会摆动到低于电源轨。 在正电源轨上、只指定了典型图。 具体取决于器件、在10k Ω 负载下、输出摆幅变化低至比电源轨低1.2、负载时通常比电源轨低0.9V。  负输出摆幅的最大值为 在10k Ω 负载下约比负电源轨高0.5V。   

    随着 Iout 的增加、输出级的电压摆幅将在图5-18中下降。  

    根据图5-18 (也称为爪形曲线)、您可以解释这些是最大值 此部分中的输出电压摆幅、但该图显示了从0mA 到45mA 范围(接近 ISC)的典型 Vout 摆幅与 Iout 之间的关系。   运算放大器的爪形曲线是指 在特定 条件(典型值)下进行测试的非线性输出关系。 根据 表中指定的数字、输出电压摆幅变化可以在更宽的范围内变化。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。
    我了解到、图5-18是 Vs =±18V 的图、无论5.8典型特性中所述的 TA = 25°C、Vs =±15V、RL = 2kΩ 的测试条件如何。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    我是否回答了您的问题? 请告诉我。  

    此致!

    Raymond