This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:[AM62x]查询 LC 滤波器("10uH"+0.47uF) AMP TAS2505的电感器物理尺寸更小

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441928/tas2505-q1-am62x-query-lc-filter-10uh-0-47uf-smaller-inductor-physical-size-for-amp-tas2505

器件型号:TAS2505-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS2505

工具与软件:

您好、TI:  

我们计划使用 以下表单中建议的此推荐 LC 滤波器(10uH+0.47uF):

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1436383/tas2505-q1-am62x-external-amp-tas2505-output-signal-issue/5510319#5510319

电感器10uH 的尺寸太大;它不适合当前的 IO 板设计(MA5172-AE)。

您是否可以推荐尺寸更小的元件? 非常适合  TAS2505并能很好地配合使用的芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好

     此器件无特殊要求。 可以选择一个具有10uH 且额定电流介于1.2A 至1.6A 之间的电容器。 如以下列表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请关闭此票证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、没问题。