This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822-Q1:AREG 和 DREG 引脚的功能

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1822-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446127/pcm1822-q1-function-of-the-areg-and-dreg-pins

器件型号:PCM1822-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

    我对 PCM1822-Q1的 AREG 和 DREG 引脚有疑问。

    我对 AVDD 和 IOVDD 引脚使用外部电压电源。 如果我 不使用 AREG 和 DREG 引脚作为电源、是否可以移除 这2个引脚上的所有去耦电容器? (也就是说、我不会在这两个引脚上连接任何东西。) 谢谢。

此致、

Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    AREG 和 DREG 内部调节模拟和数字电路。 这些引脚对于稳定 ADC 的内部运行情况、降低噪声以及确保适当的性能至关重要。 需要使用去耦电容器来确保电源轨稳定、从而实现正确转换