This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106-Q1:是否可以使用 HP0/1作为 PA 输入?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446246/tlv320aic3106-q1-is-possible-to-use-hp0-1-as-pa-input

器件型号:TLV320AIC3106-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请检查以下架构、并告诉我们您关于使用编解码器的 HPOUT 作为功率放大器输入的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 HPOUT 用作放大器的输入。

    此致、
    Jeff McPherson