This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA132:NC 端子的处理

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA132, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445956/opa132-treatment-of-nc-terminals

器件型号:OPA132
主题中讨论的其他器件: OPA134

工具与软件:

你好、员工

版本 C、修整端子已经被移除并更改为 NC 端子、
因此、我想检查终端处理方法。

OPA132 データシート(SBOS0504C)
引脚配置和功能描述了如何连接 NC 引脚、但我还有一个问题。

1针:不要连接这些针。
(1)本数据表修订版 C 之前 OPA132的现有布局无需重新设计。

Q1→一个修整电阻器连接在用户的现有电路中。
是否需要删除电路?
可以在不删除现有电路的情况下连接它吗?

8针:无内部连接。 悬空该引脚。

Q2→一个修整电阻器连接在用户的现有电路中。
我是否需要删除该电路?
可以在不删除现有电路的情况下连接它吗?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain-San:

    可以在不删除现有电路的情况下连接它吗?

    是的、这也可以离开现有电路。 它与先前查询中的 OPA134类似。 定义的引脚上没有内部引线键合(这些引脚悬空)。  

    [报价 userid="124389" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445956/opa132-treatment-of-nc-terminals→Q2 用户的现有电路中连接了一个修整电阻器。
    我是否需要删除该电路?
    可以在不删除现有电路的情况下连接它吗?

    您无需删除电路。 您可以将其保留原样、也可以不安装修整电阻器。 可以在不删除现有电路的情况下连接它、如上文所示。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond