This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3139D2EVM:如何解决扬声器无法播放音乐的问题?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2EVM, TLV320AIC3254, TPA2012D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1444467/tpa3139d2evm-how-to-solve-speaker-not-playing-music

器件型号:TPA3139D2EVM
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3254TPA2012D2EVM

工具与软件:

您好!  

我是一家体育相关公司的实习生、承担了使用 TPA3139D2EVM 并连接到扬声器以通过计算机播放声音的任务。

之前、我曾使用 TLV320AIC3254、它连接到 TPA2012D2EVM、后者连接到扬声器并成功地从我的计算机播放音乐。 然而、音乐相当柔和、因此我被告知  将 TPA2012D2EVM 与 TPA3139D2EVM 交换、希望扬声器具有更响亮的声音输出。 扬声器规格为1.5W、8 Ω。  

我没有使用 RCA 插孔、并且将输入信号线缆直接焊接在 C24和 C25电容器上。

问题是  TPA3139D2EVM 有传入信号、 但扬声器没有输出任何声音。 我为电路板提供5伏7安电流、不使用 plimit。 是否有办法解决此问题?

谢谢你。

此致、

塞缪尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    看起来您在使用差分输入。

    您可能必须移除 J10和 J6才能使 EVM 成为差分输入模式。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    我已经尝试移除 J10和 J6、但它无法正常工作。
    我尝试了直接在芯片本身的引脚14上进行探测、以接收输入信号、 引脚3和引脚16均显示为5V。  

    我还可以查看其他什么以确定问题的来源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chew

    1.需要检查您的输入是差分输入还是单输入。

    您能否测试 TP7和 TP8波形? 它们相同还是不同?

    2.如何使用 RCA 插孔,它可以输出声音?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    我移除了 J12和 J15、并设法使其工作。 谢谢!