This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2610575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445581/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

工具与软件:

尊敬的 TI:

我设计了一个采用 PBTL 配置的 TPA3255的 D 类240W 音频放大器。  我使用了两个测试条件来测量 D 类 IC 的功率损耗、如下所示

•案例1

VIN - 52V

IIN - 6.9A

引脚- 358.8W

Pout D 类- 285.17W

我们使用100V 变压器、负载电阻为43 Ω、变压器输出为240.178W。

D 类的功率耗散为大约值 73.62W。

•案例2.

输入电压- 48V

IIN - 7.16A

引脚- 343.68W

Pout D 类- 284.98W

 变压器的输出为236.769W。

D 类的功率耗散为大约值 49.57W。

为什么即使 D 类的输出在两种情况下都相同、D 类 IC 的功率损耗也会随电源电压而增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给该器件的专家。 请在24小时内回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为高 VIN 会导致较大的 Iripple、从而使导通损耗很高。 开关损耗也很高。

    Tks

    Jesse