This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:当 MICBIAS 关闭时、开路输入故障检测是否有效?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1, PCM6340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445235/pcm6240-q1-does-open-inputs-fault-detection-work-when-micbias-is-off

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM6340-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

由于某些原因、我的客户必须关闭 PCM6240-Q1的 micbias (MICBIAS_PDZ = 0d)并从外部电源为麦克风提供偏置。

他们使用直流耦合麦克风、他们想知道 在麦克风偏置关闭时可以进行开路输入故障检测。

我知道 PCM6340-Q1主要用于此配置、但他们无法立即更改 IC。

因此、您能否告诉我、 微偏置关闭时输入故障检测的工作情况?

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    要 使诊断正常工作、必须启用 MICBIAS 和 PLL。