This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500EVMV2:原理图问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2500EVMV2, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445270/pga2500evmv2-schematic-question

器件型号:PGA2500EVMV2
Thread 中讨论的其他器件: PGA2500

工具与软件:

您好!  

我想问一下、评估板 PGA2500EVMV2原理图上的电容器 C5、C6、C8有何用途?  

谢谢你

此致、  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    PGA8500EVMV2上的电容器 C4和 C9 (47 μ F)是需要仔细选择的关键交流耦合电容器、因为它们将影响整体低频响应。  阻断电容器与 PGA 输入电阻一起构成高通滤波器电路。 使用电气特性表中指定的 PGA2500的典型输入电阻、可以选择电容器值以满足终端应用所需的低频响应

    关于 C5、C6、C8、它们用于旁路、高频共模噪声滤波;如果需要、或许可以调整这些功能。

    我们已使用此电路测试了 PGA2500的性能、但可以根据应用灵活地调节交流角。

    谢谢、此致、

    Luis