This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:如何实现差动单声道输出

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1446699/pcm5121-how-to-achieve-differential-mono-output

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: TPA3156D2

工具与软件:

大家好、团队成员:

pcm5121能否通过反转其中一个通道音频信号极性来实现单声道差分输出? 如果可以、 如何反转 PCM5121中的音频?

然后、通过差分输入连接 TPA3156D2 PBTL 模式。

谢谢!

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    PCM5121是一种立体声设备,意味着您有2个数据通道(输出和输出) 。   您可以混合两个通道、并 通过单声道混频器获得单个输出、如  图55或56所示。

     其他一些 DAC、 每个通道以差分方式输出、这意味着您可以获得 OUTML、OUTPL (左声道)和 OUTMR、OUTPR (右声道 )、但不能获得 PCM5121。  

    此致、

    Arash