This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:耳机被移除时的负载范围

Guru**** 2591750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1447028/tad5142-load-range-with-headphones-removed

器件型号:TAD5142

工具与软件:

大家好!


我有关于 TAD5142的问题。

与耳机配合使用时、是否需要在以下负载范围内使用?

如果我移除耳机、负载将是300 Ω 或更高、并且输出将处于高阻抗状态。

在这种情况下、您能否保证产品仍能正常工作?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    是的、即使在开路负载条件下、DAC 也能在耳机驱动模式下正常工作。

    此致、
    Jeff McPherson