This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:为什么 THD + N 在一定的输入范围内大幅增加?

Guru**** 2610155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1435066/tas5827-why-does-thd-n-increase-dramatically-over-a-certain-range-of-inputs

器件型号:TAS5827

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

测试时、我发现随着输入信号(I2S 输入)的增大、输出失真(THD + N)会在特定的输入范围内急剧增加、不断增加输入信号、失真将恢复到正常范围。  

我想问问 TI、这种异常情况可能是什么原因造成的。

谢谢。

这是我的原理图和测试数据。

PVDD:26V

A/GVDD:5.5V

来自 AP585的 I2S 输入

负载:无负载。

比较

THD + N 与输入间的关系

RMS 与输入间的关系

增益与输入的关系

-18dBFS 输入 THD + N

-13dBFS THD + N

-20dBFS THD + N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我电感器的规格吗?

    此外、还有 ppc3配置文件。 您在这些测试中使用的滤波器是什么?

    非常感谢您提供的数据。

    您还能检查一下这个最差区域的 FFT 吗?  

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我使用 TI 的5827EVK 板对其进行了测试、得到了相同的结果。

    我发现这与 PVDD 有关、在18V 时不会发生、但在24V 和26V 时会发生。

    BD 模式和 HYBIRD 都将具有类似的现象。

    以下是 测试条件:

    PVDD:18/24/26V

    输入:AP AUX IN (1mV-2V 正弦波)

    负载: 16 Ω 虚拟 负载。

    模式:BTL/BASE PRO 48K/PLAY/HYBIRD

    PWM 频率:384K

    如果可以、请尝试一下。 谢谢。

    此外、 我发现选择 Lite 模式后、以下 Hybird 模式 BD 模式 具有相同的 PWM 占空比。