This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827是否支持 FIR 滤波器?

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1445438/tas5827-does-tas5827-support-fir-filters-or-not

器件型号:TAS5827
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M

工具与软件:

您好!

我对 TAS5827的 FIR 滤波器有三个问题。


问题1) TAS5827是否支持 FIR 滤波器?


问题2)我正在使用 TAS5825M 进行开发。
为了实现延迟、
我选择了 TAS5825M ->音频模式-> FIR (2.248k)、
我将使用 FIR 中的128抽头 FIR +左延迟和右延迟来实现延迟。
我想将 TAS5825M 更改为 TAS5827、
如果 TAS5827不支持 FIR、我想知道即使不支持 FIR、延迟是否可以通过其他方式实现。
延迟至少为0抽头0ms、最大108抽头2.25ms、并且左右必须能够设置为不同的值。


问题3)如果 TAS5827不支持 FIR 或延迟、您对未来有何计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给该器件的专家。 请在24小时内回复。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    到目前为止、只有 tas5825可以支持此功能。

    如何在 tas5827中使用 iir 过滤器,它可以单独用于不同的信道。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse Ji:

    感谢您的回答。

     

    您是否建议使用 IIR 滤波器来缩短延迟时间?

    是否可以对 IIR 滤波器实现以下规格的延迟?

    延迟:最小0抽头0ms、最大108抽头2.25ms、左侧和右侧必须能够设置为不同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EUM

    很抱歉让您感到困惑。

    您希望的延迟似乎是所有频带信号的群延迟。

    这似乎无法通过 IIR 滤波器实现。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse Ji:

    感谢您的额外答复。

     

    此致、

    EUM TaeHo